ON Semiconductor Announces Industry’s First CE Certification for Sigfox Verified RF System-in-Package Solution

서울, 2018년 10월 24일 –

Share

추가 부품이나 추가인증 필요없는 LPWAN IoT 애플리케이션에 최적화된 올인원 Sigfox SiP

서울, 2018년 10월 24일 – 에너지 효율 혁신을 주도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON)는 자사 AX-SIP-SFEU 시스템 인 패키지(SiP) 솔루션이 CE 인증을 획득했다고 밝혔다. CE 인증은 유럽연합(EU) 경제권 내에서 판매되는 제품이 보건, 안전 및 환경 보호 기준을 준수한다는 것을 의미한다 .

AX-SIP-SFEU는 건물 및 가정 자동화를 비롯해 센서와 자산 추적 등 산업용 사물인터넷(IoT) 애플리케이션에서 즉시 사용할 수 있는 시그폭스(Sigfox) 연결(업링크 및 다운링크)을 제공한다. SiP은 통합된 구성으로 공급망을 크게 간소화하고 전체 디바이스 품질을 개선하며, Sigfox 무선 IC, RF 매칭회로, 모든 필수 패시브 구성요소와 펌웨어를 하나의 소형 솔루션에 포함한다. RF 트랜시버는 RC1 영역 네트워크용으로 시그폭스(Sigfox) 인증을 받았다.

AX-SIP-SFEU는 매우 작은 7mm x 9mm x 1mm 규격 패키지로 제공돼 PCB 모듈 기반 솔루션 대비 10%의 공간만을 차지한다. 이에, 공간 제약이 따르는 원격 IoT 애플리케이션에 적합하다. 또한, 초저전력 설계로 0.55mA(밀리암페어), 1.2μA(마이크로암페어), 180nA(나노암페어)의 대기·슬립·딥슬립 모드 전류를 제공해 IoT 애플리케이션에 주로 사용되는 소형 배터리로도 전력을 공급받을 수 있다.

AX-SIP-SFEU는 범용 비동기 송수신기(UART) 인터페이스를 통해 장치에 연결한다. AT 명령은 프레임을 전송하고 무선관련 동작을 구성하기 위해 사용되며, 진정한 단일 칩 솔루션을 구현하고 자체 소프트웨어를 사용하는 고객을 위하여는 API 버젼을 제공한다.

온세미컨덕터 산업용 및 오프라인 전력 사업부 부사장 겸 총괄인 라이언 캐머런(Ryan Cameron)은 “AX-SIP-SFEU는 CE 인증을 통해 장거리 무선 애플리케이션을 위한 획기적 진일보를 이뤘다. 설계자들은 이 제품이 출시된 이래로 초소형, 초저전력 Sigfox 기반 IoT 솔루션을 성공적으로 시장에 선보일 수 있었다. 본 SiP는 외부 부품이 필요하지 않는 동시에 모든 관련된 승인과 Sigfox 검증을 이미 받았으며, 설계 위험을 현저히 낮추고 출시시간을 단축하며 공급망을 간소화한다”고 말했다.

이용 안내

AXS-SIP-SFEU는 7 mm x 9 mm x 1 mm SiP 로 제공된다. 개발자는 해당 지역 온세미컨덕터 영업 담당자나 공인 대리점에 문의해 샘플과SigFox 개발 키트 를 주문할 수 있다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터 (나스닥: ON)는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 산업용, LED조명, 의료, 군사/항공, 전력 공급 애플리케이션부문에서 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤 식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

# # #

ON Semiconductor 와 ON Semiconductor 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 고유상표로 등록되어있다. 여기에 언급된 모든 다른 제품과 회사명은 각 소유자들의 고유 상표이기도 하다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.