Low Power Asset Tag from onsemi Brings Unmatched Five-Year Battery Life to Industrial Asset Management

2021년 9월 16일

Share

블루투스 저에너지 기술 지원 설계 플랫폼 통해 쿠파(Quuppa®) 실시간 위치 추적 시스템(RTLS) 지원

2021년 9월 16일 – 지능형 전력 및 센싱 기술의 선도기업인 온세미(onsemi) (Nasdaq: ON)가 자산 추적 태그 개발과 관련된 주요 과제를 지원하는 새로운 시스템 솔루션을 공개했다. 자산 추적 태그 개발 과정에 있어 배터리 수명은 핵심 과제이며, 유지보수 및 비용 절감이 중요한 산업 영역에서 더욱 중요하게 평가되고 있다. RSL10 자산 태그(RSL10 Asset Tag) 는 최대 5년 동안 업계 최고 수준의 배터리 수명을 제공한다. 현재까지 출시된 자산 추적 태그나 비콘에서 제공되는 배터리 수명은 1년 혹은 수개월에 불과하다.

해당 제품은 RSL10 블루투스 5 라디오 시스템온칩(SoC) 의 낮은 전력소비와 펌웨어 레벨 향상으로 획기적인 배터리 수명을 제공한다. 또한, 3축 가소독계 및 환경센서(모션, 압력, 온도)가 있어 자산의 환경, 상태, 방향에 대한 중요 데이터 및 통찰력을 제공한다. 각 센서는 RSL10에 의해 제어되는 MOSFET 부하 스위치를 통해 전원이 공급된다. 이러한 설계는 전체 시스템의 전력 소비량을 센서 단위로 제어하여 총 전력소모량을 줄여준다. 더불어, 저비용 안테나, 블루투스 저에너지 전송에 최적화된 매칭 회로 및 애플리케이션의 필요에 따라 제거할 수 있는 다목적 돔 스위치 및 10핀 디버거도 탑재됐다.

최근 RSL10은 병원 장비를 추적 및 모니터링하고 의료 사업자에게 실행 가능한 통찰력을 제공하는 실내 위치 측정 비콘에 채택됐다. 사물인터넷(IoT) 솔루션 제공업체인 블리옷(Blyott) 과 블루투스 LE 태그 및 비콘 시장의 선두주자인 타트와(Tatwah)가 해당 장치를 개발했으며, 블리옷은 타트와의 RSL10 기반 비콘을 채택해 소형의 폼팩터, 뛰어난 초저전력 성능, IP67 태그를 통한 엄격한 멸균 요건의 충족 등의 이점을 누리게 됐다.

블리옷의 CEO 겸 공동 설립자인 게리 폴렛(Gery Pollett)은 "온세미는 블리옷에 블루투스 기반 RTLS 솔루션 개발을 위한 이상적인 하드웨어 플랫폼을 제공했다"라며 "RSL10은 우리가 의료 산업의 핵심 요구사항을 충족시키도록 한다. 특히, RSL10 라디오의 뛰어난 에너지 효율은 매우 인상깊다"고 강조했다.

RSL10 자산 태그는 블루투스 저에너지 연결 및 쿠파 인텔리전트 로케이팅 시스템(Quuppa Intelligent Locating System) RTLS에 대한 다중 프로토콜 무선 지원을 포함하는 포괄적인 개발 툴 제품군과 함께 사용할 수 있다. 평가보드에 포함된 CMSIS-팩을 통해 온세미는 자산 추적 사용사례에서 플랫폼의 초저전력 특성과 기능을 보여주는 맞춤형 애플리케이션을 개발했다.

쿠파의 수석 고객 매니저인 산투 풀리(Santtu Pulli)는 "차세대 RSL10 구동 블루투스 LE 태그는 쿠파의 파트너들이 높은 정확성 및 센서로 강화된 위치 데이터와 전례 없는 배터리 수명을 모두 활용케 한다. 이는 지금까지 높은 소유 비용으로 인해 불가능했던 사용사례를 지원한다"라며 "실시간 자산 가시성 및 생산성 최적화는 제조, 웨어하우징 및 물류 분야 기업들의 핵심 경쟁 우위로 자리잡을 것이다. 이는 시작에 불과하며, 가능성은 무한하다"라고 말했다.

현재 RSL10 자산 태그온세미 판매 지원 담당자와 공식 대리점을 통해 이용 가능하다.

추가자료:

  • 자산 관리 솔루션
  • RSL10 자산 태그 사용 설명서
  • 자산 태그 배터리 수명: 5개월이 너무 짧은 이유 (블로그)
  • 사례연구: RSL10 기반 실내 위치 추적 비콘을 통한 병원 내 필수 장비 위치 추적
  • IoT 자산 관리 기술이 제조업을 변화시키는 방법 (동영상)(Video)
  • About onsemi

    onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

    ###

    onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

    If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

    * Full Name

    * Email

    * Media you represent

    * Press Category

    *Required fields

    Choose your prefered language. You can choose more than one.