Advanced Audio-Processing SoC from ON Semiconductor Delivers Superior Experiences on Mobile Devices

하드웨어 가속 및 소프트웨어 모듈 갖춘 하드웨어 듀얼 코어 프로세싱 설계, 개발 시간 및 보드 공간 절약하고 배터리 성능을 향상시켜















Advanced Audio Processor from ON Semiconductor

2015년 10월 28일 - 에너지 효율 혁신을 선도하는 온세미컨덕터(Nasdaq: ON; www.onsemi.com)가 1656KB SRAM 및 저전력 하드웨어 가속성을 지닌 최신 고해상도 오디오 프로세싱 시스템-온-칩을 출시했다. 이 제품은 스마트폰, 웨어러블 악세서리 및 보이스 레코더와 같은 제품의 공간을 많이 줄여주는 동시에 더 긴 배터리 수명을 가능케 한다.

LC823450강점은 고효율 ARM® Cortex®-M3 코어와 하드웨어 기반의 MP3 인코딩/디코딩, 무선 오디오를 지원하는 온세미컨덕터의 32-bit/192kHz 오디오 프로세싱 엔진으로 설계되어 있다. 이 제품은 로열티와 라이센스 비용 없이도 무료 DSP 코드 샘플이 가능하므로 소프트웨어 엔진을 가속화하고 개발 비용을 최소화한다. 노이즈 감쇄를 비롯해 낮은 주파수의 재생을 향상시키는 S-라이브(낮은 주파수의 지능형 가상 전압)와 같은 최신 기능들도 이 소자가 제공하는 특징들이다.

다양한 기능을 갖춘 SRAM을 내장한 새로운 LC823450소자는 동반 메모리 칩 없이 오디오 프로세싱 및 애플리케이션 업무를 위한 풍부한 메모리를 갖고 있다. 설계 엔지니어들은 또한 이 칩에 내장된 아날로그/디지털 컨버터, 위상 동기루프, 클래스-D 앰플러와 같은 풍부한 통합 오디오 주변 기기들을 활용할 수 있다. 뿐만 아니라 SPI, I2C, SD카드, UART와 같은 업계 표준 인터페이스들은 설계자들이 다양한 연결성의 제품을 만들 수 있도록 해준다.

온세미컨덕터 시스템 솔루션 그룹의 부 총괄 매니저인 사토시 테라다(Satoshi Terada)는 “고품질의 오디오가 듣는 기쁨을 더해줌에 따라 온세미컨덕터의 새로운 LC823450은 세계적인 수준의 통합 및 전원 효율을 통해 모바일 기기에 우수한 경험을 제공한다”며 “풍부한 통합 기능, 하드웨어 가속 및 쉬운 소프트웨어 용어들을 통해 제품 개발자들은 개발 비용을 적게 하면서도 빠른 제품 시장 출시를 기대할 수 있게 되었다”고 설명했다.

패키징 및 구매 정보

무납 LC823450은 경쟁 솔루션 대비 최대 85%까지 공간을 절약하는 소형의 5.52 mm x 5.33 mm WLP-15 패키지로 공급되며 가격은1,000개 구입시 개당 8.45 달러이다. 이 소자는 또한 TQFP-128L로도 구매가 가능하며 이 때의 가격은 450개 구입시 개당 8달러이다.

온세미컨덕터에 대하여
에너지 효율적인 전자 제품의 혁신을 주도하고 엔지니어들이 글로벌 에너지 사용을 줄이기 위한 설계를 가능케 하는 온세미컨덕터는 자동차, 통신, 컴퓨터, 소비가전, 의료, 휴대폰, 군사/항공 시장의 고객들이 독특한 설계 과제를 해결하도록 에너지 효율적인 전력/신호 관리, 로직을 비롯해 개별 소자와 맞춤식 솔루션 포트폴리오를 다양하게 포괄적으로 제공한다. 온세미컨덕터는 즉각적이고 신뢰성 있는 세계 최고 수준의 공급망을 운영 중이며 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 주요 시장에 제조 공장, 판매 대리점, 디자인 센터 네트워크를 통해 기술 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보를 알려면 https://www.onsemi.com을 방문하면 된다.

• Follow @onsemi on Twitter.

• Follow@安森美半导体 on Weibo.

# # #

온세미컨덕터와 온세미컨덕터 로고는 Semiconductor Components Industries, LLC의 등록 상표입니다. 이 문서에 나타나는 모든 다른 브랜드와 제품 이름들은 각 소유자의 등록 상표 또는 상표입니다. 본사는 본 기사를 출시하면서 각 사의 웹사이트를 참조하지만, 참조된 웹사이트 정보는 여기에 포함되지 않습니다.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the Nasdaq-100 Index® and S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.
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
Please select one of the press categories.

Select Language:

Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.
Please select at least one of the languages.

*I agree that the information that I provide will be used in accordance with the terms of the onsemi Privacy Policy