SensiML Teams with onsemi for Industrial Edge AI Sensing Applications

オレゴン州ポートランド - 2021年11月4日(米国時間)

Share

オンセミ(onsemi)の超低電力RSL10センサ開発キット向けに、完全なAI/機械学習のセンシングソリューションを提供

オレゴン州ポートランド - 2021年11月4日(米国時間) - インテリジェントなモノのインターネット(IoT)エンドポイントを構築するためのAIツールを開発するSensiML™ Corporationは、オンセミ(onsemi)と提携して、自律的なセンサデータ処理と予測モデリングのための完全な機械学習ソリューションを提供することを発表しました。 今回の協業では、SensiML社の開発ソフトウェア「Analytics Toolkit(アナリティクス・ツールキット)」とオンセミの「RSL10 センサ開発キット」を組み合わせ、産業用プロセス制御やモニタリングなどの、エッジセンシングアプリケーションに最適なプラットフォームを構築します。 SensiMLのAI機能は、RSL10プラットフォームが提供する高度なセンシング機能やBluetooth® Low Energy接続機能と組み合わせた小さなメモリーフットプリントでサポートされており、高度に動的な生のセンサデータのクラウドでの分析を必要とすることなく、洗練されたスマートセンシングを実現します。

低消費電力の自律型エッジノードアプリケーション
RSL10センサ開発キットは、業界で最も低消費電力のBluetooth® Low Energyコネクティビティを特長としており、RSL10無線機能と幅広い環境センサおよび慣性モーションセンサを、小さなフォームファクターのボードに組み合わせており、SensiML Toolkitと容易にインタフェースできます。RSL10ベースのプラットフォームとSensiMLソフトウェアを併用することで、データサイエンスやAIの専門知識の有無に関わらず、産業用ウェアラブル、ロボット、プロセス制御、予知保全などのアプリケーションに低遅延のローカルAI予測アルゴリズムを容易に追加できます。 その結果、自動生成されたコードにより、生のセンサデータが発生したその場で重要なインサイトイベントに変換する、スマートセンシングの組み込みエンドポイントを実現し、リアルタイムで適切なアクションを実行できます。さらに、このスマートエンドポイントは、貴重なインサイトを提供する場合にのみデータ通信することで、ネットワークトラフィックを大幅に削減します。

オンセミで、アプリケーション・エンジニアリング担当バイスプレジデントを務めるデイブ・プリサーク(Dave Priscak)は、次のように述べています。「クラウド・ベースの分析は、不必要で非決定論的なレイテンシが追加され、最も重要な産業プロセスにとって、あまりにも遅く、遠隔すぎて、信頼性が低いものです。重要なイベントの分析においてローカルの機械学習がリモートのクラウド学習より優れている点は、生産においてオンライン制御を維持し、高額な損失となる設備のダウンタイムを発生させず、作業員の安全性と生産性を維持できることと同様です」

SensiML社で、CEOを務めるクリス・ロジャース(Chris Rogers)は、次のように述べています。「他のエッジ向けAutoML(Automated Machine Learning:自動化された機械学習)ソリューションは、基本的なAutoMLプロビジョニングのみを備えたニューラルネットワーク分類モデルのみに依存しており、特定のアプリケーションに対して最適ではないコードを生成します。 当社の包括的なAutoMLモデル検索は、ニューラルネットワークだけでなく、古典的な機械学習アルゴリズムの配列や、セグメンテーション、特徴選択、デジタル・シグナルコンディショニング変換などを含み、アプリケーションのパフォーマンス要求を満たす最もコンパクトなモデルを提供します」

提供状況
SensiMLのアナリティクス・ツールキットとオンセミのRSL10センサ開発キットは、それぞれの会社から提供中です。 詳細は、SensiML の情報ページ(https://sensiml.com/partners/onsemi)をご覧ください。

SensiMLについて
SensiMLは、QuickLogic社(NASDAQ: QUIK)の子会社で、AIを実装する超低電力IoTエンドポイントが、生のセンサデータをデバイス自体で意味のあるインサイトに変換するための最先端のソフトウェアを提供しています。同社の代表的なソリューションであるSensiML アナリティクス・ツールキット(Analytics Toolkit)は、データ収集、ラベリング、アルゴリズムとファームウェアの自動生成、およびテストに及ぶエンドツーエンドの開発プラットフォームを提供します。SensiMLツールキットは、Arm® Cortex®-Mクラス以上のマイクロコントローラ・コア、インテル® x86命令セットプロセッサ、FPGA最適化機能を備えたヘテロジニアスコアのQuickLogic SoCおよびQuickAIプラットフォームをサポートしています。詳細は、www.sensiml.com をご覧ください。

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.