La novità: onsemi ha annunciato l’introduzione della famiglia di sensori di immagine Hyperlux LP espressamente ideata per le telecamere industriali e commerciali utilizzate in applicazioni quali campanelli smart, telecamere di sicurezza, visori AR/VR/XR, visione artificiale e videoconferenza. Questi sensori, con pixel da 1,4 µm, abbinano un’elevata qualità dell’immagine a consumi estremamente ridotti e garantiscono prestazioni particolarmente spinte che permettono di acquisire immagini nitide e brillanti anche in condizioni di scarsa illuminazione.
I prodotti di questa serie si distinguono per il progetto innovativo, che prevede un’architettura di tipo “stacked” (impilata), grazie alla quale è stato possibile minimizzare gli ingombri, assimilabili a quelli di un chicco di riso, rendendoli ideali per l’uso laddove sono previsti severi vincoli di spazio. In funzione dell’applicazione, gli utenti possono scegliere tra i modd. AR0544 (5 megapixel), AR0830 (8 megapixel) e AR2020 (20 megapixel).
Perché è importante: I proprietari di abitazioni e di aziende o altre attività privilegiano l’uso delle telecamere per garantire la protezione rispetto a qualsiasi altra misura di sicurezza: per tale motivo il mercato di queste apparecchiature è destinato a triplicare entro la fine del decennio. I consumatori, dal canto loro, richiedono dispositivi in grado di offrire una migliore qualità delle immagini, un’affidabilità più elevata e una maggiore durata della batteria per una fruizione complessiva più efficace degli stessi.
Grazie ai sensori di immagine, le telecamere possono fornire immagini più chiare e garantire un rilevamento più accurato degli oggetti anche in condizioni atmosferiche e di illuminazione difficili. Poiché queste telecamere sono spesso posizionate in luoghi difficilmente accessibili per la sostituzione o la ricarica delle batterie, il consumo energetico è un aspetto particolarmente critico.
Principio di funzionamento: la famiglia Hyperlux LP è corredata da numerose funzionalità e sfrutta tecnologie proprietarie che permettono di ottimizzare risoluzione e prestazioni. Tra le più significative si possono annoverare:
- WOM (Wake on Motion) – Consente ai sensori di operare in modalità a basso consumo che assorbe una frazione della potenza necessaria nella modalità in cui sono richieste le massime prestazioni (full performance). Nel momento in cui il sensore rileva un movimento, passa in uno stato a maggiori prestazioni in un tempo inferiore a quello necessario per scattare una foto.
- ROI Smart – Fornisce più di una ROI (Region Of Interest) per offrire una visione contestuale della scena utilizzando un’ampiezza di banda ridotta e una ROI separata con i dettagli originali.
- Elevate prestazioni nel vicino infrarosso (NIR - Near-Infrared) – Assicura una qualità dell’immagine più elevata grazie al progetto innovativo del chip e all’architettura dei pixel, con un’illuminazione supplementare minima.
- Basso consumo – Riduce il rumore termico che ha un impatto negativo sulla qualità dell’immagine ed elimina il ricorso a dissipatori, con conseguente riduzione del costo complessivo del sistema di visione.
Citazioni:
“Grazie alle competenze acquisite nella progettazione analogica e a un'architettura innovativa dei pixel, abbiamo realizzato sensori caratterizzati da significative in termini di qualità dell'immagine e di durata della batteria, due dei fattori che maggiormente influenzano la decisione d’acquisto degli utenti. La nostra nuova famiglia di sensori di immagine è in grado di assicurare un significativo aumento della durata della batteria e fornire immagini eccellenti ed estremamente dettagliate” - Ross Jatou, senior vice president e general manager dell’Intelligent Sensing Group di onsemi.
Oltre che per i dispositivi destinati alle abitazioni “intelligenti”, i sensori della linea Hyperlux LP possono essere utilizzati per migliorare l’interazione durante le riunioni aziendali grazie a soluzioni di videoconferenza più intuitive e non penalizzate da fastidiosi fenomeni di interruzione.
“Le nostre soluzioni di collaborazione video richiedono sensori di immagini di elevata qualità, capaci di abbinare numerosi elementi per garantire un’esperienza utente ottimale. Le eccellenti prestazioni ottiche, le caratteristiche innovative e i bassissimi consumi dei sensori di immagine della famiglia Hyperlux LP ci consentono di realizzare sistemi per videoconferenza ottimizzati e intelligenti per incontri virtuali più coinvolgenti e immersivi” - Ashish Thanawala, Sr. Director of Systems Engineering di Owl Labs.
Disponibilità: La famiglia di sensori di immagine Hyperlux LP sarà disponibile nel quarto trimestre 2023.
Maggiori informazioni: ulteriori informazioni sui nuovi sensori di onsemi sono disponibili ai seguenti link: AR2020, AR0830 e AR0544.
Informazioni su onsemi
onsemi (Nasdaq: ON) è in prima linea nello sviluppo di quelle innovazioni dirompenti che aiuteranno a costuire un futuro migliore. Focalizzata in particolar modo sui mercati finali automotive e industriale, l'azienda sta contribuendo ad accellerare l’evoluzione di megatrend quali elettrificazione e sicurezza dei veicoli, reti energetiche sostenibili, automazione industriale e infrastrutture 5G e cloud. onsemi offre un portafoglio fortemente differenziato e innovativo di prodotti, sviluppati sfruttando tecnologie di rilevamento e di potenza intelligenti, che permettono di risolvere le più complesse problematiche e favoriscono la creazione di un mondo più sicuro, ecologico e intelligente. onsemi è un’azienda compresa nell’elenco Fortune 500® e inclusa negli indici Nasdaq-100 Index® e S&P 500®. Maggiori informazioni su onsemi sono disponibili all’indirizzo www.onsemi.com.
onsemi e il logo onsemi sono marchi di fabbrica di Semiconductor Components Industries, LLC. Tutti gli altri nomi di marchi e prodotti che compaiono in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori