Motor Development Kit from ON Semiconductor Prioritizes Energy Efficiency

PHOENIX, Ariz. – 9 Novembre, 2020 –

Share

Questo nuovo ecosistema che integra hardware, software e moduli di potenza permette di sviluppare in tempi brevi soluzioni efficienti per il controllo motore

PHOENIX, Ariz. – 9 Novembre, 2020 – ON Semiconductor (Nasdaq:ON), azienda leader nello sviluppo di soluzioni innovative ad alta efficienza energetica, ha annunciato l'introduzione del nuovo MDK (Motor Development Kit), un kit avanzato e flessibile ideato per ridurre i tempi di sviluppo di soluzioni per il controllo motore più efficienti destinate ad applicazioni con potenze che vanno da meno di 1 kW a oltre 10 kW.

Oltre la metà di tutta l'energia che viene generata e consumata nei Paesi industrializzati è attribuibile ai motori elettrici. La maggior parte di questi sono motori a induzione in alternata (AC), caratterizzati da un'efficienza media che si aggira intorno al 44%. Al fine di migliorare l'efficienza, i progettisti di azionamenti devono comprendere le modalità di funzionamento di questi e altri tipi di motori in tutte le condizioni di carico e riuscire a compensare in maniera intelligente queste variazioni delle condizioni operative. Il nuovo MDK è stato studiato per migliorare l'utilizzo dell'energia, un'esigenza questa sempre più pressante.

L'MDK include una scheda della sempre più numerosa famiglia di Power Board (schede di valutazione) collegata alla scheda UCB (Universal Controller Board). Queste Power Board integrano differenti versioni delle soluzioni per il progetto di inverter per azionamenti, che spaziano dai moduli integrati ad alta tensione ai MOSFET discreti a bassa tensione. La scheda UCB è una piattaforma di controllo comune che si interfaccia con qualsiasi Power Board per consentire ai progettisti di valutare tecniche per il controllo del motore alternative per diversi tipi di motore e per un'ampia gamma di livelli di potenza.

Il controllo intelligente del motore richiede un approccio flessibile e programmabile. La scheda UCB è basata su un SoC della famiglia Zynq®-7000 di Xilinx. Questo dispositivo ad alte prestazioni integra due core ARM® Cortex™-A9 unitamente a una struttura FPGA, mettendo così a disposizione una combinazione ottimizzata in termini di configurazione hardware e software. La scheda ospita inoltre un convertitore A/D differenziale a 10 canali, 12 canali PWM e un certo numero di periferiche logiche configurabili. Tra le varie interfacce di comunicazione disponibili si possono segnalare porte USB, JTAG e UART, oltre a dispositivi per il livello fisico (PHY) Gigabit Ethernet.

Il controllo efficiente del motore rappresenta è uno dei più importanti settori strategici per ON Semiconductor. La società sta sfruttando il know how acquisito e la sua ampia gamma di dispositivi discreti, IPM (Intelligent Power Modules) e TMPIM (Transfer Molded Power Integrated Modules) per conseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza. Il nuovo MDK compendia l'esperienza maturata e le tecnologie messe a punto dalla società per aiutare i progettisti a sviluppare in tempi brevi soluzioni capaci di garantire una maggiore efficienza energetica in qualsiasi applicazione che preveda il ricorso a motori elettrici.

Il nuovo MDK di ON Semiconductor si propone come un mezzo di semplice uso per la valutazione di soluzioni per inverter di motori a velocità variabile. Per consentire tale scopo, questo ecosistema di concezione modulare include la scheda UCB e un certo numero di schede di valutazione per la gestione della potenza realizzate utilizzando i più avanzati componenti di potenza di ON Semiconductor. Per lo sviluppo software il supporto viene fornito da Xilinx con la Vivado® Design Suite per la sintesi ad alto livello. La scheda UCB può anche essere programmata mediante Python, sfruttando il progetto open source PYNQ di Xilinx.

“ON Semiconductor mette già a disposizione un'ampia gamma di soluzioni di potenza ottimizzate per il controllo del motore a velocità variabile” – ha detto Ali Husain, Sr. Manager, Corporate Strategy & Marketing di ON Semiconductor. “Il nuovo Motor Development Kit riunisce queste tecnologie in un unico ecosistema che permette ai team di progettazione di accelerare notevolmente il processo di sviluppo di soluzioni più efficienti per il controllo motore”.

“L'ottimizzazione dell'efficienza energetica dei motori ha un impatto enorme sull'emissione di anidride carbonica di stabilimenti e apparecchiature industriali in tutto il Pianeta” - ha ricordato Chetan Khona, director, Industrial, Vision, Healthcare & Sciences di Xilinx. “La tecnologia di ON Semiconductor abbinata al controllo motore ad alte prestazioni reso possibile dall'uso dei nostri SoC della linea Zynq permette di ridurre drasticamente i costi operativi, assicura la massima libertà in fase di personalizzazione e fornisce un contributo prezioso alla tutela dell'ambiente. Il nuovo Motor Development Kit di ON Semiconductor consente di ottenere questi obiettivi, oltre a semplificare notevolmente il passaggio dalla fase di prototipazione a quella di produzione”.

Il nuovo MDK attualmente supporta due schede per il controllo motore: SECO-1KW-MCTRL-GEVB, adatta per il pilotaggio di motori con potenze fino a 1 kW e SECO-MDK-4KW-65SMP31-GEVB per il pilotaggio di motori fino a 4 kW. Entrambe le schede utilizzano la tecnologia IPM di ON Semiconducor e saranno disponibili Q4 2020. Un'ulteriore scheda, basata sulla tecnologia TMPIM e adatta per il pilotaggio di motori fino a 10 kW, sarà invece rilasciata entro il Q1 2021. L'obiettivo di ON Semiconductor è continuare ad arricchire l'ecosistema MDK con l'aggiunta di altre Power Board e l'ampliamento del supporto alla progettazione

ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ON) è un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni innovative ad alta efficienza energetica che consentono agli utilizzatori di ridurre il consumo globale di energia. L’azienda è un fornitore leader di soluzioni a semiconduttore e offre una vasta gamma di dispositivi – per la gestione della potenza, la connettività, la temporizzazione, oltre a prodotti analogici, sensori, componenti discreti, SoC e dispositivi custom – ad alta efficienza energetica. I prodotti della società permettono di risolvere le complesse problematiche che i progettisti devono affrontare nello sviluppo di applicazioni per i settori automotive, comunicazioni, elaborazione, consumer, industriale, medicale, aerospaziale e della difesa. ON Semiconductor ha messo a punto programmi di fornitura e controllo qualità estremamente affidabili ed efficienti, opera seguendo programmi di conformità ed etici rigorosi e può contare su una rete di siti produttivi, filiali di vendita e centri di progettazione presenti in tutti i mercati chiave del Nord America, dell Europa e dell Asia-Pacifico. Ulteriori informazioni sono disponibili all; indirizzo: http://www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.