onsemi Redefines Brushless DC Motor Control with ecoSpin Family

PHOENIX – 27 octobre 2022 – onsemi

Share

Avec leur pilote de grille et leur cœur de microcontrôleur embarqué, les solutions de commande de moteur BLDC ecoSpin™ assurent un fonctionnement fiable et évolutif jusqu'à 600 V

PHOENIX – 27 octobre 2022 – onsemi (Nasdaq : ON), leader des technologies d’alimentation et de détection intelligentes, a présenté aujourd'hui sa nouvelle famille ecoSpin™ de commandes de moteur à courant continu sans balais (BLDC). En combinant les fonctions commande et driver dans une même solution SiP (System-in-Package), onsemi simplifie le développement de systèmes de commande moteur haute tension pour des applications telles que les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, et les systèmes robotiques.

Le premier membre de la famille ecoSpin à être lancé est l’ECS640A, un circuit de commande de moteur triphasé à courant continu sans balais (BLDC), conçu pour un fonctionnement fiable à haute tension jusqu'à 600 V. L'ECS640A est un circuit compact, qui intègre un driver de grille fiable, un microcontrôleur Arm® Cortex-M0+, trois amplificateurs de détection, et trois diodes d'amorçage, qui est compatible avec les architectures de commande moteur avec ou sans capteur.

« Cette solution hautement intégrée accélère la commercialisation des produits en réduisant les itérations de conception, et en facilitant la réutilisation en cas de mise à l'échelle pour des moteurs BLDC de puissance supérieure, » déclare Michel De Mey, Vice-Président de la division Solutions industrielles, chez onsemi. « La fiabilité est améliorée grâce au remplacement de plusieurs dispositifs plus gros et plus complexes, tandis que la surface nécessaire à l’implantation du circuit imprimé est réduite d’environ 20% par rapport à une solution utilisant des composants discrets, ce qui permet d’obtenir une solution plus compacte. »

L'intégration dans un même boîtier de circuit intégré (10 x 13 mm) redéfinit les performances de commande moteur BLDC, en optimisant le placement de l'étage de puissance et en réduisant le niveau de bruit. Cela permet une réutilisation rapide pour d’autres plateformes, simplement en changeant les composants d'alimentation discrets et en modifiant le logiciel. La réduction de la nomenclature simplifie les problèmes d'approvisionnement engendrés par l’utilisation de dispositifs discrets différents.

Pour optimiser les performances, l'ECS640A prend en charge les techniques classiques de commande moteur, notamment la commande trapézoïdale et la commande vectorielle. Des algorithmes de commutation avancés sont disponibles pour la plateforme Cortex M0. Ces techniques permettent de mieux contrôler le flux et le couple moteur sur une large plage de vitesse, avec une hausse du rendement énergétique pouvant atteindre 3 à 5%.

Avec son design compact et ses outils faciles à utiliser permettant d’accélérer la conception, l'ECS640A facilite grandement la commande de moteurs BLDC. L’ECS640A est disponible dès maintenant auprès du support commercial onsemi et des distributeurs agréés.

À propos d’onsemi
onsemi (Nasdaq : ON) est à l'origine d'innovations de rupture, qui contribuent à construire un avenir meilleur. En se concentrant sur l'automobile et l'industrie, l'entreprise accélère le changement dans les mégatendances telles que l'électrification et la sécurité des véhicules, les réseaux d'énergie durable, l'automatisation industrielle, et les infrastructures 5G et Cloud. onsemi propose un portefeuille de produits hautement différenciés et innovants, offrant des technologies de puissance et de détection intelligentes, pour résoudre les défis les plus complexes au monde, et ouvrir la voie à l’évènement d'un monde plus sûr, plus propre et plus intelligent. onsemi est reconnue comme une société Fortune 500® et fait partie de l'indice S&P 500®. Pour en savoir plus sur onsemi, rendez-vous sur www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. onsemi offers a highly differentiated and innovative product portfolio, delivering intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way to creating a safer, cleaner, and smarter world. onsemi is recognized as a Fortune 500® company and included in the S&P 500® index. Learn more about onsemi at www.onsemi.com.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.