onsemi stellt die Bildsensoren der Serie Hyperlux LP vor, die sich für industrielle und kommerzielle Kameras wie intelligenteTürsprechanlagen, Sicherheitskameras, AR/VR/XR-Headsets, maschinelle Bildverarbeitung und Videokonferenzen eignen. Die Sensoren mit 1,4-µm-Pixeln liefern branchenweit führende Bildqualität bei geringem Stromverbrauch und maximaler Leistungsfähigkeit, um auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gestochen scharfe, lebendige Bilder aufzunehmen.
Die neuen Sensoren zeichnen sich durch einen gestapelten (stacked) Aufbau aus der den Platzbedarf weiter minimiert. Je nach Anwendung können Kunden zwischen dem AR0544 mit 5 MPixel, dem AR0830 mit 8 MPixel oder dem AR2020 mit 20 MPixel wählen.
Privat- und Geschäftskunden entscheiden sich mehr denn je als jede andere Sicherheitsmaßnahme für Kameras, um sich selbst zu schützen. Der Markt soll sich bis zum Ende des Jahrzehnts verdreifachen. Die Anwender verlangen Geräte, die eine bessere Bildqualität, Zuverlässigkeit und eine längere Akkulaufzeit bieten, um das Benutzererlebnis insgesamt zu verbessern.
Mit Hyperlux LP können die Kameras selbst bei schwierigen Wetter- und Lichtverhältnissen klarere Bilder und eine genauere Objekterkennung liefern. Darüber hinaus werden diese Kameras oft an Orten angebracht, die zum Austausch oder Aufladen der Batterien schwer zugänglich sind. Somit ist ein niedriger Stromverbrauch ein entscheidendes Merkmal.
Hyperlux-LP-Bildsensoren sind vollgepackt mit Funktionen und proprietärer Technik, um die Leistungsfähigkeit und Auflösung zu optimieren:
- Wake on Motion – Ermöglicht den Betrieb der Sensoren im Energiesparmodus mit nur einem Bruchteil des Stromverbrauchs, der im Vollleistungsmodus benötigt wird. Sobald der Sensor eine Bewegung erkennt, wechselt er in einen leistungsfähigeren Zustand, und zwar in kürzerer Zeit, als es dauert, ein Foto aufzunehmen.
- Smart ROI – Liefert mehr als eine Region von Interesse (ROI), um eine kontextbezogene Ansicht der Szene bei reduzierter Bandbreite und eine separate ROI in Originaldetails zu liefern.
- Nahinfrarot (NIR) – Durch ein neues Halbleiterdesign und die Pixelarchitektur steht eine hervorragende Bildqualität bei minimaler zusätzlicher Beleuchtung zur Verfügung.
- Stromsparend – Verringert thermisches Rauschen, das sich negativ auf die Bildqualität auswirkt, und erübrigt Kühlkörper, was die Gesamtkosten des Bildverarbeitungssystems senkt.
Ross Jatou, Senior Vice President und General Manager der Intelligent Sensing Group bei onsemi, dazu: „Durch unser führendes Analogdesign und unsere Pixelarchitektur verbessern die Sensoren die beiden wichtigsten Aspekte, auf die Kunden beim Kauf eines Geräts achten: Bildqualität und Batterielebensdauer. Die neuen Bildsensoren bieten eine deutlich längere Akkulaufzeit und hochdetaillierte Bilder.
Neben Smart-Home-Geräten verbessert Hyperlux LP auch Besprechungen im Büro – durch intuitivere, nahtlose Videokonferenzlösungen.
Ashish Thanawala, Senior Director Systems Engineering bei Owl Labs, fügte hinzu: „Unsere Video-Collaboration-Lösungen erfordern hochwertige Bildsensoren, die mehrere Faktoren für ein optimales Nutzererlebnis vereinen. Die überragende optische Leistungsfähigkeit, die neuen Funktionen und der sehr niedrige Stromverbrauch der Hyperlux-LP-Bildsensoren ermöglichen es uns, ein völlig immersives virtuelles Meeting-Erlebnis in intelligenten und optimierten Videokonferenzsystemen zu bieten.“
Die Bildsensoren der Serie Hyperlux LP werden im vierten Quartal 2023 erhältlich sein.
Weitere Informationen: Erfahren Sie mehr über den AR2020, den AR0830 und den AR0544.
Über onsemi
onsemi (Nasdaq: ON) treibt bahnbrechende Neuerungen voran, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Mit dem Fokus auf die Endmärkte Automotive und Industrie beschleunigt das Unternehmen den Wandel bei Megatrends wie der Elektrifizierung und Sicherheit von Fahrzeugen, nachhaltigen Energienetzen, industrielle Automatisierungstechnik sowie 5G- und Cloud-Infrastrukturen. onsemi bietet ein differenziertes und innovatives Produktangebot, das intelligente Leistungselektronik und Sensorik bereitstellt, um selbst komplexeste Herausforderungen zu lösen und den Weg zu einer sichereren, saubereren und intelligenteren Welt zu ebnen. onsemi ist ein anerkanntes Fortune-500®-Unternehmen und im Nasdaq-100-Index® sowie im S&P-500®-Index vertreten. Mehr unter www.onsemi.com.
onsemi und das onsemi-Logo sind Marken der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen Marken und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Marken der jeweiligen Eigentümer