ON Semiconductor Supports Increasing Power Demands of IoT Endpoints with New Power over Ethernet (PoE) Solutions

PHOENIX, Arizona - 24. Juni 2019 -

Share

IEEE 802.3bt-Konformität liefert 90 W Leistung für Anwendungen wie intelligente Sensoren, Gebäudeautomatisierung und vernetzte Beleuchtung

PHOENIX, Arizona - 24. Juni 2019 - ON Semiconductor (Nasdaq: ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, ist branchenweit führend bei der Unterstützung des Standards IEEE 802.3bt – aufgrund seines wachsenden Angebots an kompatiblen Produkten und Technologien. Mit diesem neuen Standard kann über Power over Ethernet (PoE) eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit bis zu 90 W über LAN-Verbindungen (Local Area Network) erfolgen. Die Lösungen von ON Semiconductor unterstützen nicht nur die neue Standardleistungsgrenze, sondern erweitern sie auch auf 100 W für Telekommunikationssysteme und Digital Signage.

Der neue Standard IEEE 802.3bt für PoE bietet die Möglichkeit, jeden vertikalen Markt, der IoT-fähig ist, zu verändern, indem er anspruchsvollere Endpunkte in größeren Netzwerken ermöglicht. Er optimiert das Energiemanagement durch die neue Funktion „Autoclass“, mit der Powered Devices (PDs) ihren spezifischen Energiebedarf an das Power Sourcing Equipment (PSE) übermitteln können. Dies wiederum ermöglicht es dem PSE, jedem PD genau die richtige Energiemenge zuzuweisen, um sowohl die verfügbare Energie als auch die Bandbreite zu maximieren.

Mit bis zu 90 W verfügbarer Leistung im Vergleich zu den 30 W des IEEE 802.at-Standards (PoE+) kann IEEE 802.3bt sowohl Strom als auch eine Konnektivität für neue Anwendungen bereitstellen, für die andernfalls eine eigene, typischerweise Offline-Stromversorgung erforderlich wäre. PoE vereinfacht Netzwerktopologien und sorgt für ein robusteres Plug-and-Play-Benutzererlebnis.

„Power over Ethernet ist heute einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Leistungshalbleiter“, so Kevin Anderson, Senior Analyst für Leistungshalbleiter beim Daten- und Informationsdienstleister IHS Markit. „Zwischen 2017 und 2022 wird ein durchschnittliches Wachstum von 14% erwartet. Die durch IEEE 802.3bt definierte zusätzliche Stromversorgung ermöglicht neue Anwendungen, wie eine leistungsstärkere vernetzte Beleuchtung, vernetzte hochauflösende Überwachungskameras und leistungsstarke Wireless Access Points.“

Die Schnittstellen-Controller NCP1095 und NCP1096 bilden die Grundlage der PoE-PD-Lösungen von ON Semiconductor und enthalten alle Funktionen, die für eine PoE-Schnittstelle erforderlich sind, einschließlich Erkennung, automatischer Klassifizierung und Strombegrenzung. Die Controller verwenden entweder einen externen (NCP1095) oder einen internen (NCP1096) Hot-Swap-FET. Der im NCP1096 integrierte Hot-Swap-FET bietet den niedrigsten verfügbaren Durchlasswiderstand eines PoE-Controllers des Typs 3 oder 4. Die Controller werden durch den DC/DC-Controller NCP1566, den Single-MOSFET FDMC8622 sowie die GreenBridge™ Quad-MOSFETs href="https://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=FDMQ8203&utm_source=pr&utm_medium=press_release&utm_campaign=POE&utm content=link-fdmq8203-page">FDMQ8203 und FDMQ8205A ergänzt. Sie dienen als effizientere Alternative zu einer Diodenbrücke in PoE-Anwendungen. Zusammen ermöglichen diese Bausteine hocheffiziente PoE-Schnittstellen bis zur Standardgrenze von 90 W Leistung oder eine proprietäre 100 W-Lösung, wenn mehr Leistung erforderlich ist.

„Als ein auf Energieeffizienz ausgerichtetes Unternehmen freuen wir uns, PoE dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen“, erklärte Ryan Cameron, Vice President Industrial und Off-Line Power Solutions bei ON Semiconductor. „Mit dem Angebot einer vollständigen Serie IEEE 802.3bt-kompatibler Lösungen machen wir diese Technologie für alle Entwicklungsingenieure zugänglicher, was dazu beitragen wird, mehr vernetzte Geräte und Systeme mit garantierter Interoperabilität zu ermöglichen.“

Weitere Informationen sind über ON Semiconductors Vertrieb vor Ort oder über einen autorisierten Distributor erhältlich.

Über ON Semiconductor ON Semiconductor (Nasdaq: ON ) ist Innovationstreiber im Bereich energieeffizienter Elektronik und hilft Kunden dabei, den weltweiten Energieverbrauch zu senken. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter halbleiterbasierter Lösungen mit einem umfangreichen Portfolio an energieeffizienten Power-Management-, Analog-, Sensoren-, Logik-, Timing-, Connectivity-, SoC-, diskreten und kundenspezifischen Bausteinen. Die Produkte der Firma unterstützen Entwickler, bei den individuellen Herausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumer, Industrie, Medizintechnik, Rüstung sowie Luft- und Raumfahrttechnik. ON Semiconductor verfügt über eine erstklassige, schnell reagierende und zuverlässige Lieferkette und Qualitätssicherung, ein stabiles Compliance- und Ethik-Programm sowie über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter https://www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.