ON Semiconductor Launches Automotive LED Drivers and Controllers for Advanced Vehicle Lighting Applications

PHOENIX, USA – 4. Februar 2020 –

Share

Neue Bausteine vereinfachen die Entwicklung effizienter und zuverlässiger Leuchten mit fortschrittlichen Funktionen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen

PHOENIX, USA – 4. Februar 2020 – ON Semiconductor (Nasdaq: ON), Vorreiter im Bereich energieeffizienter Innovationen, stellt eine neue Serie von Bausteinen vor, die das hohe Leistungsniveau und die innovativen Funktionen bieten, die Fahrzeughersteller und -käufer heute von der Außen- und Innenbeleuchtung von Fahrzeugen erwarten. Die neue Serie ist speziell auf halbleit (NCV7683 und NCV7685) und zwei Stromreglern (NCV7691 und NCV7692).

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, gehen die Autohersteller von der einfachen Ein- und Ausschalttechnik auf hoch entwickelte Systeme über. Diese ermöglichen Bewegung und variable Intensität innerhalb von Kombinationsrückleuchten (RCLs), Blinkern, Nebelscheinwerfern und anderen extern modulierten LED-Clustern, um so für andere Verkehrsteilnehmer klarer und deutlich sichtbarer zu werden.

Der NCV7685 und NCV7683 enthalten 12 bzw. 8 linear einstellbare Stromquellen, sodass sich mehrere LED-Strings mit bis zu 100 mA pro Kanal ansteuern lassen. Die Treiber bieten eine Reihe von Konfigurationsoptionen, einschließlich Daisy-Chaining (Verkettung), Regelung der Beleuchtungsstärke, Stromregelung, Sequenzierung und Kanalkombination. Der NCV7685 verfügt über eine 8-Bit-I2C-Schnittstelle mit CRC8-Fehlererkennung zur individuellen Anpassung des Ausgangsstroms über Pulsweitenmodulation (PWM). Für die erweiterte Diagnose – einschließlich Erkennung eines offenen LED-Kanals oder zu geringer Spannung – steht ein dedizierter Diagnose-Pin zur Verfügung. Der NCV7685 kann je nach Design-Anforderung mit einem DC/DC-Controller und/oder < a href="https://www.onsemi.com/products/power-management/dc-dc-controllers-converters-regulators/ldo-regulators-linear-voltage-regulators/ncp781?utm_source=pr&utm_medium=press_release&utm_campaign=LED_Lighting2020&utm_content=link-ncp781-page">LDO-Spannungsregler betrieben werden.

Der NCV7691 bietet einen weiten geregelten Strombereich zum Ansteuern von LEDs in einem oder mehreren Kanälen, wobei nur ein externer npn-Bipolartransistor und ein Rückkopplungswiderstand erforderlich sind. Der Treiber bietet Designflexibilität, um zusätzliche Kanäle zu Mehrkanalsystemen hinzuzufügen und unterstützt über seinen PWM-Eingang eine Dimmfunktion. Der NCV7691 umfasst Schutzfunktionen bei offenem Kanal, Kurzschluss und Abschaltung bei Überhitzung und gewährleistet somit einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der wesentlichen Lichtfunktionen. Das Derivat NCV7692 bietet eine schnellere Reaktionszeit und einen reduzierten Schwellenwert für die Erkennung offener Lasten.

„Angesichts der Leistungsfähigkeit und Funktionalität, die LED-Beleuchtung heute bietet und von Autoherstellern und Kunden gleichermaßen gefordert wird, sind hoch entwickelte LED-Treiber und Controller von grundlegender Bedeutung, um Ideen in die Realität umzusetzen“, so Jim Alvernaz, Automotive Products Division bei ON Semiconductor. „Zusätzlich zum wichtigen Sicherheitsgewinn bietet LED-basierte Fahrzeugbeleuchtung den Entwicklern spannende Möglichkeiten, die Marke und Identität durch individuelles Design zu stärken.“

Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ON) ist Innovationstreiber im Bereich energieeffizienter Elektronik und hilft Kunden dabei, den weltweiten Energieverbrauch zu senken. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter halbleiterbasierter Lösungen mit einem umfangreichen Portfolio an energieeffizienten Power-Management-, Analog-, Sensoren-, Logik-, Timing-, Connectivity-, SoC-, diskreten und kundenspezifischen Bausteinen. Die Produkte der Firma unterstützen Entwickler, bei den individuellen Herausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumer, Industrie, Medizintechnik, Rüstung sowie Luft- und Raumfahrttechnik. ON Semiconductor verfügt über eine erstklassige, schnell reagierende und zuverlässige Lieferkette und Qualitätssicherung, ein stabiles Compliance- und Ethik-Programm sowie über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter http://www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.