ON Semiconductor Introduces Integrated Switching Buck Regulators with Industry Leading Conversion Ratios

PHOENIX, Arizona – 23. April 2012 –

Share

2-MHz-Betrieb optimiert für Automotive-Infotainment-Systemanforderungen

NCV890201 Integrated Switching Buck Regulator

PHOENIX, Arizona – 23. April 2012 – ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN ein führender Anbieter hochleistungsfähiger, energieeffizienter Halbleiterlösungen, stellt eine neue Serie von Buck-Schaltreglern für platzbeschränkte, EMV-empfindliche Automotive-Unterhaltungs- und Infotainment-Anwendungen vor. Die hochintegrierten Bauteile bieten beste Wandlungsraten für batteriegestützte Schaltnetzteile.

Der NCV890100, NCV890101, NCV890130, NCV890131, NCV890200, NCV890201 und NCV890231 enthalten je einen integrierten Leistungsschalter und arbeiten mit 2 MHz Schaltfrequenz. Damit lassen sich kleinere, kostengünstigere Induktivitäten und Kondensatoren für die Ein- und Ausgangsfilter verwenden. Die Schaltfrequenz des NCV890101, NCV890131, NCV890201 und NCV890231 lässt sich auch mit einer externen Taktquelle synchronisieren.

„Diese Schaltregler wurden für moderne Automotive-Informations- und Unterhaltungsanwendungen optimiert“, so Jim Alvernaz, Director Automotive Products bei ON Semiconductor. „Die Kombination aus hoher Schaltfrequenz und integriertem n-Kanal-Leistungsschalter ermöglicht hochkompakte Automotive-Leistungselektroniksysteme.“

Während andere Bauteile nur von 16 V hinab auf 3,3 V wandeln, bieten die neue Serie von ON Semiconductor die Möglichkeit, von einem 18-V-Eingang auf einen 3,3-V-Ausgang und von einem 16-V-Eingang auf einen 2,5-V-Ausgang zu wandeln. Dabei bleibt die Schaltfrequenz konstant bei 2 MHz. Die Bauteile arbeiten über einen weiten Spannungsbereich von 4,5 bis 36 V und tolerieren
Load-Dump-Pulse bis zu 40 V (45 V für die 890x3x-Versionen). Damit eignet sich die neue Serie ideal für raue Automotive-Umgebungen, bei denen einerseits hohe induktive Eingangsspannungsspitzen, andererseits aber auch Spannungseinbrüche beim Kaltstart abgefedert werden müssen. Der NCV890100, NCV890101, NCV890130 und NCV890131 bieten 1,2 A Spitzen-Ausgangsstrom; der NCV890200, NCV890201 und NCV890231 liefern 2 A Spitzen-Ausgangsstrom.

Gehäuse und Preis
Der NCV890100, NCV890101, NCV890200, NCV890130, NCV890131, NCV890231 und NCV890201 sind AEC-Q100-qualifiziert und PPAP-konfrom (Production Part Approval Process). Die Bauteile werden im bleifreien, RoHS-konformen DFN-8-, DFN-10- und SOIC-8-Gehäuse ausgeliefert und kosten je 1,13 bis 1,50 US-$ (ab 2500 Stück).

Über ON Semiconductor
ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ist ein führender Anbieter hochleistungsfähiger, energieeffizienter Halbleiterlösungen. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik-, Signalmanagement-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Bausteine, mit denen Kunden ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumerelektronik, Industrie, LED-Beleuchtung, Medizintechnik, Verteidigungs-/Luft-/ Raumfahrttechnik und Stromversorgung effizient lösen können. Das Unternehmen verfügt über eine der weltbesten kosteneffizienten und kundenorientierten Wertschöpfungsketten und ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com

#  #  #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.