ON Semiconductor Expands Very Low Iq LDO family for Automotive Applications

AEC-Q100-qualifizierte LDOs mit Power-on Reset-Optionen, integrierten Schutzschaltkreisen und Ruheströmen bis hinab zu 22 μA eignen sich für Automotive-Module, die bei abgestellten Fahrzeugen niedrige Ströme erfordern

ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Anbieter effizienter Lösungen im Bereich der Stromversorgung, erweitert sein Angebot an linearen Low-Dropout-(LDO)-Spannungsreglern um Modelle, die sich für Automotive-Elektronikmodule eignen, deren Stromaufnahme bei abgestellten Fahrzeugen äußerst gering ausfallen soll. Die NCV86xx-LDOs sind AEC-Q100-qualifiziert und arbeiten über einen großen Temperaturbereich. Sie bieten eine hohe Funktionalität und Ruheströme (Iq) hinab bis zu 22 µA.

Die batteriebetriebsfähigen LDOs stellen präzise Ausgangsspannungen von 3,3 bis 5,0 V und Ausgangsströme bis zu 350 mA bereit. Zu den integrierten Leistungsmerkmalen zählen Schutzschaltkreise, Power-on Reset und eine justierbare Verzögerungszeit. Die Bausteine eignen sich für Automotive-Leistungsmodule, die bei abgestellten Fahrzeugen strenge Vorgaben hinsichtlich der Stromaufnahme erfüllen müssen. Die LDOs verringern den Ruhestrom im Reglerteil des Moduls und ermöglichen Entwicklern somit, mehr Strom in höheren Designebenen bereitzustellen, z.B. für Mikroprozessoren, CAN- und LIN-Netzwerkkomponenten.

Die neuen Baureihen NCV8660 und NCV8665 sind mit den präzisen Ausgangsspannungen von 3,3 und 5,0 V und einem Ausgangsstrom von 150 mA erhältlich. Beide Familien bieten Power-on Reset und eine Justierung der Verzögerungszeit. Die typ. Ruheströme betragen 28 bzw. 30 µA. Die neue Version des NCV8664 bietet nun auch einen Ausgangsstrom von 150 mA und einen typ. Iq von nur 22 µA. Die geregelte Ausgangsspannung beträgt entweder 3,3 oder 5,0 V in Designs, die keinen Power-on Reset erfordern.

Für Anwendungen, die Ausgangsströme bis 350 mA benötigen, sind die neuen NCV8674- und NCV8675-Familien mit Ausgangsspannungen von 3,3 und 5,0 V erhältlich, die typ. Ruheströme von 27 bzw. 34 µA bieten. Der NCV8675 bietet Power-on Reset und ist mit verschiedenen Reset-Verzögerungszeiten erhältlich.

Alle neuen Bausteine bieten eine Ausgangsspannungsgenauigkeit von ±2% und integrierte Schutzschaltkreise. So sind der NCV8664, NCV8665, NCV8674 und NCV8675 mit Verpolungs-, Kurzschluss- und thermischen Überlastschutz ausgestattet; der NCV8660 bietet Kurzschluss- und thermischen Überlastschutz. Bei direktem Anschluss an die Batterie widerstehen die LDOs Eingangsspannungsspitzen, womit sich zwischengeschaltete Wandler oder Schutzbausteine erübrigen. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von –40 bis 150 °C und ist damit wesentlich größer als bei anderen derzeit verfügbaren LDOs mit niedrigen Ruheströmen.

Preis und Verfügbarkeit
Die NCV8660-LDOs werden im DPAK-5- und SOIC-8-Gehäuse ausgeliefert und kosten 1,24 bis 1,38 $ bei Abnahme in Einheiten zu 2.500 Stück. Der NCV8664 steht im SOT-223-, DPAK-4- und SOIC-8-Gehäuse zum Preis von 0,90 bis 1,25 $ zur Verfügung (Abnahme-menge 4000 Stück). Der NCV8665 wird im D2PAK-5-Gehäuse ausgeliefert und kostet 1,48 $ bei Abnahme in Einheiten zu 800 Stück. Der NCV8674 und NCV8675 stehen im D2PAK-3- bzw. D2PAK-5-Gehäuse zur Verfügung. Deren Preis beträgt bei Abnahme in Einheiten zu 800 Stück 1,54 bzw. 1,70 $.

Weitere Informationen über die Vertriebsniederlassung vor Ort: www.onsemi.com.

Über ON Semiconductor
Mit seinem weltweiten Logistiknetzwerk und umfangreichen Produktangebot ist ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ein führender Anbieter effizienter Power-Lösungen in den Bereichen Stromversorgung, Automotive, Kommunikation, Computer, Consumer, Medizintechnik, Industrie, Mobilfunk und Verteidigungs-/Luft-/Raumfahrttechnik. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik- und Analog-Bausteine, DSPs, Mixed-Signal-ICs, fortschrittliche Logik-Bausteine, Taktmanagement-ICs und Standardbauteile. Der Unternehmenssitz befindet sich in Phoenix, Arizona. ON Semiconductor verfügt über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com.

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.