ON Semiconductor Announces Expansion of PureEdge™ Family of Single and Dual Frequency Crystal Oscillator Modules with LVDS Interface

Baustein

Share

Single- und Dual-Frequenz-Oszillator-Module bieten hohe Genauigkeit für die LVDS- und LVPECL-Taktgenerierung bei 2,5 und 3,3 V

Single- and dual-frequency oscillator modules deliver high precision performance for LVDS and LVPECL 2.5 V and 3.3 V clock generation applications

ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), ein führender Anbieter leistungsstarker, stromsparender Halbleiterlösungen, erweitert seine PureEdge™-Familie hochgenauer Quarz-Oszillator-(XO)-Taktmodule. Die neuen Präzisionsbauteile bieten eine Frequenzstabilität über den gesamten Frequenzbereich von ±50 ppm und erfüllen die Taktgenerierungsanforderungen in LVDS- (Low Voltage Differential Signaling) und LVPECL-Designs (Low-Voltage Positive Emitter Coupled Logic) der nächsten Generation.

Die NBXzzzzzz-Reihe der Single- und Dual-Frequenzmodule bietet an den differenziellen LVDS- bzw. LVPECL-Ausgängen einen geringen Jitter und geringes Phasenrauschen. Zu den Anwendungen zählen die Frequenzregelung und hochgenaue Taktverteiler in Highspeed-LAN- und WAN-Netzwerken Telekommunikations-Basisstationen, Storage-Systemen und Highend-Rechnersystemen.

Alle neuen Module basieren auf einem niederfrequenten Grundmode-Quarz mit hoher Güte und analogem PLL-Multiplizierer (Phase Lock Loop), um die genaue einfache oder doppelte Ausgangsfrequenz bereitzustellen. Der Effektivwert des Phasenjitters beträgt nur 0,5 ps, wenn am Ausgang ein Single Side Band (SSB) zwischen 12 kHz und 20 MHz integriert ist. Die Ausgangsfrequenzoptionen für Single-Frequenz-Module betragen 161,13 MHz; 175,00 MHz; 187,50 MHz; 340,00 MHz; 425,00 MHz und 622,08 MHz. Dual-Frequenz-Module bieten die wählbaren Ausgangsfrequenzen 106,25 MHz/212,50 MHz; 125 MHz/250 MHz; 155,52 MHz/311,04 MHz; 156,25 MHz/312,50 MHz und 200 MHz/400 MHz. Entwickler können somit die Module wählen, die für bestimmte Protokolle wie Ethernet, Gigabit Ethernet, 1x und 2x FibreChannel, SATA, SONET/SDH und PCIe optimiert wurden.

Baustein Ausgangsfrequenz (MHz) Frequenz-
stabilität (+/-PPM)
Spannungs-
versorgung (V)
Schnittstellen-
technik
Anwendung
NBXSPA008LNHTAG 161.1328 50 2.5 / 3.3 LVDS Networking, 10GE, 10G LAN,
NBXDPA012LNHTAG 106.25 / 212.50 50 2.5 / 3.3 LVDS 1x 2x Fibre Channel
NBXDPA015LNHTAG 200.00 / 400.00 50 2.5 / 3.3 LVDS Servers, Networking, Host Bus Adapter
NBXDPA017LNHTAG 156.25 / 312.50 50 2.5 / 3.3 LVDS Ethernet, Networking
NBXDPA018LNHTAG 155.52 / 311.04 50 2.5 / 3.3 LVDS SONET, SDH, Telecom
NBXDPA019LNHTAG 125.00 / 250.00 50 2.5 / 3.3 LVDS PCIe, PCI, High-End Computing, Networking
NBXSPA022LNHTAG 187.50 50 2.5 / 3.3 LVDS 12 Gb/s Ethernet Clock
NBXSBA024LNHTAG 622.08 50 2.5 / 3.3 LVPECL SONET OC-192, Telecom
NBXSBA025LNHTAG 425.00 50 2.5 / 3.3 LVPECL 4x Fibre Channel
NBXSBA030LNHTAG 175.00 50 2.5 / 3.3 LVPECL Networking, ASIC
NBXSBA031LNHTAG 340.00 50 2.5 / 3.3 LVPECL Networking, PON, Mixer

„ON Semiconductors neueste PureEdge-Taktmodule bieten unter verschiedenen Betriebsbedingungen eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, wie sie von neuen und zukünftigen LVDS- und LVPECL-Taktverteilern gefordert wird“, erklärte Ryan Cameron, Director der Custom Industrial and Timing Products Business Unit bei ON Semiconductor. „Hinzu kommt, dass sich diese Halbleiterbausteine einfacher fertigen lassen und mehr Flexibiltät, eine höhere Leistungsfähigkeit und kürzere Lieferzeiten als herkömmliche quarz-basierte Alternativen bieten. OEMs können damit Kosten einsparen, ohne dabei Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen.“

Alle neuen Module arbeiten in einem Versorgungsspannungsbereich von 2,5 bis 3,3 V und werden im versiegelten Keramik-CLCC-6-SMD-Gehäuse mit den Abmessungen 5,0 mm x 7,0 mm x 1,90 mm ausgeliefert.

Preis und Verfügbarkeit
Der Preis pro Modul beträgt 4,50 US-$ bei einer Abnahme von 100 Stück. Weitere Informationen über Senad Lomigora unter: Senad.Lomigora@onsemi.com.

Weitere technische Informationen unter: https://www.onsemi.com

Über ON Semiconductor

Mit seinem weltweiten Logistiknetzwerk und umfangreichen Produktangebot ist ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ein führender Anbieter hochleistungsfähiger und energieeffizienter Halbleiterlösungen, mit denen Entwickler schnell und kosteneffizient die Systemleistungsfähigkeit von Anwendungen in den Bereichen Computing, Kommunikation, Consumer, Automotive, Industrie, Medizintechnik, Verteidung und Luft-/Raumfahrt verbessern können. Zum Portfolio des Unternehmens zählen Leistungselektronik-, Signal-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Bausteine. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com.

# # #

ON Semiconductor und das ON-Semiconductor-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Semiconductor Components Industries, LLC. Alle anderen hier erwähnten Marken und Produktnamen sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Trotz Verweis auf die Homepage des Unternehmens im Internet, ist der Inhalt der Website nicht Gegenstand dieser Pressemitteilung.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.