New Feature-Packed Automotive Grade Power Management ICs Added to the ON Semiconductor Portfolio

PHOENIX, Arizona – 28. Okt. 2013 –

Share

Hochdynamischer Boost Controller um Abwärts-DC/DC-Wandler ergänzt

NCV8876. NCV896530.

PHOENIX, Arizona – 28. Okt. 2013 – ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN), Wegbereiterenergie-effizienter Lösungen, präsentiert zwei neue AEC-qualifizierte ICs, die sich durch ihren weiten Eingangsspannungs- und Betriebstemperaturbereich ideal für Automotive-Anwendungen rund um den Antriebsstrang und den Kfz-Innenraum eignen.

Die nicht-synchronen Boost Controller NCV8876 können mit 2 bis 44 V Eingangsspannung betrieben werden, bieten automatische Wake-up- und Shutdown-Funktionen und stellen eine minimale Ausgangsspannung bei Start-Stopp-Bedingungen zur Verfügung, um Spannungsabfällen der Fahrzeugbatterien entgegenzuwirken. Der NCV8876 wird aktiv, wenn die Versorgungsspannung unter 7,2 V fällt; der Boost-Betrieb beginnt, sobald die Spannung unter 6,8 V fällt. Der IC steuert dann einen externen n-Kanal MOSFET an. Im Sleep-Modus wird ein Ruhestrom von nur 11 µA verbraucht, was den Stromverbrauch minimiert. Zu den zahlreichen Schutzfunktionen zählen cycle-by-cycle Strombegrenzung, thermische Abschaltung (ab 170 °C) und ein Überstromschutz mit Hiccup-Modus. Die Spitzenstromsteuerung mit interner Steilheitskompensation garantiert Bauteilstabilität über den gesamten Spannungsbereich. Damit ist auch sichergestellt, dass der Baustein bei einem Stromfehler über den gesamten Spannungsbereich hinweg geschützt ist, indem der Leistungsschalter für den Rest des Zyklus ausgeschaltet ist, sobald der Stromgrenzwert überschritten wird.

Der 2-Kanal Abwärts-DC/DC-Wandler NCV896530 mit 2,1 MHz Schaltfrequenz ist für anspruchsvolle Fahrerassistenzsysteme vorgesehen, wie sie heute in modernen Fahrzeugen Einsatz finden. Beide Kanäle des Wandlers sind extern justierbar (von 0,9 bis 3,3 V) und können Ströme bis zu 1,6 A bereitstellen. Synchrone Gleichrichtung sorgt für einen besseren Systemwirkungsgrad. Funktionen wie integrierter Soft-Start, cycle-by-cycle Strombegrenzung und Übertemperaturschutz machen den Baustein zur idealen Lösung für raue Automotive-Umgebungen. Sowohl der NCV8876 als auch der NCV896530 bieten einen Sperrschicht-Temperaturbereich von -40 bis 150°C.

„Der NCV8876 ist ein Standardbaustein mit der Möglichkeit, automatisch auf schwache Batteriezustände zu reagieren. Andere Lösungen erfordern dafür das Design eines kundenspezifischen ASICs oder basieren auf diskreten Bauteilen, weisen damit aber langsamere Reaktionszeiten auf“, erklärte Jim Alvernaz, Director Automotive Product Division bei ON Semiconductor. „Da der NCV896530 eine Schaltfrequenz von 2,1 MHz aufweist, stört er das AM-Band nicht; und da seine beiden Kanäle um 180° phasenverschoben sind, wird der Spitzenstrombedarf auf der Stromschiene deutlich verringert.“

Gehäuse und Preis

Der NCV8876 wird im SOIC-8-, der NCV896530 im DFN-10-Gehäuse angeboten. Die RoHS-konformen Bausteine kosten je 0,90 bzw. 1,20 US-$ (ab 3000 Stück).

Über ON Semiconductor

ON Semiconductor (Nasdaq: ONNN) ist Innovationstreiber im Bereich energieeffizienter Elektronik und hilft Entwicklern dabei, den weltweiten Energieverbrauch zu senken. Zum Portfolio des Unternehmens zählen energieeffiziente Leistungselektronik-, Signalmanagement-, Logik-, diskrete und kundenspezifische Lösungen, mit denen Kunden ihre Designherausforderungen in den Bereichen Automotive, Kommunikationstechnik, Computing, Consumer, Industrie, LED-Beleuchtung, Medizintechnik, Verteidigungs-/Luft-/Raumfahrttechnik und Stromversorgung effizient lösen können. ON Semiconductor verfügt über eine führende, schnelle und zuverlässige Wertschöpfungskette mit entsprechendem Qualitätsprogramm und über ein Netzwerk an Fertigungsstätten, Vertriebsniederlassungen und Design-Centern in den wichtigen Märkten Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen unter: https://www.onsemi.com.

About onsemi

onsemi (Nasdaq: ON) is driving disruptive innovations to help build a better future. With a focus on automotive and industrial end-markets, the company is accelerating change in megatrends such as vehicle electrification and safety, sustainable energy grids, industrial automation, and 5G and cloud infrastructure. With a highly differentiated and innovative product portfolio, onsemi creates intelligent power and sensing technologies that solve the world’s most complex challenges and leads the way in creating a safer, cleaner, and smarter world.

###

onsemi and the onsemi logo are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC. All other brand and product names appearing in this document are registered trademarks or trademarks of their respective holders. Although the Company references its website in this news release, information on the website is not to be incorporated herein.

If you are a member of the press and are interested in receiving onsemi press releases via email, please complete the form below.

* Full Name

* Email

* Media you represent

* Press Category

*Required fields

Choose your prefered language. You can choose more than one.